Accelerometers

An accelerometer is an electromechanical device that will measure acceleration forces. These forces may be static, like the constant force of gravity pulling at your feet, or they could be dynamic which is caused by moving or vibrating the accelerometer.


Some accelerometers use the piezoelectric effect in which they contain microscopic crystal structures that get stressed by accelerative forces, which causes a voltage to be generated. Another way to do is by sensing changes in capacitance. If you have two microstructures next to each other, they have a certain capacitance between them. If an accelerative force moves one of the structures, then the capacitance will change. Add some circuitry to convert from capacitance to voltage and you will get accelerometer.


Accelerometer can produce either analog or digital outputs. Analog style accelerometers output a continuous voltage that is proportional to acceleration. e.g 2.5V for 0g, 2.6V for 0.5g, 2.7V for 1g. Digital accelerometers usually use pulse width modulation (PWM) for their output. This means there will be a square wave of a certain frequency, and the amount of time the voltage is high will be proportional to the amount of acceleration.


There are two common types of accelerometer, the seismic mass type and the piezoelectric accelerometer. The seismic mass type accelerometer is based on the relative motion between a mass and the supporting structure. The natural frequency of the seismic mass limits its use to low to medium frequency applications. The piezoelectric accelerometer, however, is compact and more suitable for high frequency applications.


Return to main Sensors page

Videos

Ultralow Power MEMS Accelerometer Enables Asset Health Detection

Advanced Digital Ultralow Power MEMS Accelerometers

Advanced Digital Ultralow Noise MEMS Accelerometers

В настоящий момент невозможно указать договорные цены. Указанные цены являются стандартными розничными ценами, договорные цены будут применены при обработке размещенных заказов.

  Номер по каталогу производителя Код заказа Производитель / описание
Наличие Цена за
Цена
Количество
Оси Измерения Минимальное Напряжение Питания Максимальное Напряжение Питания Количество Выводов Диапазон Ускорения Диапазон Гироскопа Диапазон Измерения Температуры Выходной интерфейс Минимальная Рабочая Температура Максимальная Рабочая Температура Линейка Продукции
MPU-6050
MPU-6050 - GYRO / ACCEL, 6-AXIS, I2C, QFN-24

1864742

GYRO / ACCEL, 6-AXIS, I2C, QFN-24

TDK INVENSENSE

Вы ранее приобрели этот товар. Просмотр истории заказов

Более недоступно со склада

Штука (Поставляется на разрезной ленте)

Разрезная лента
Варианты упаковки
Предлагаемая замена для:1864742
1864742RL в Повторная намотка на катушки
null
Позиция, на которую установлено ограничение
0 0 2.5В 3.6В 0 24вывод(-ов) ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g ± 250°/с, ± 500°/с, ± 1000°/с, ± 2000°/с 0 0 -40°C 85°C -
MMA8451QT
MMA8451QT - ACCELEROMETER, 14/8BIT, 3AXIS, 16QFN

1842359

ACCELEROMETER, 14/8BIT, 3AXIS, 16QFN

NXP

Вы ранее приобрели этот товар. Просмотр истории заказов

Снято с производства

Штука

null
Позиция, на которую установлено ограничение
- X, Y, Z 1.95В 3.6В 0 16вывод(-ов) ± 2g, ± 4g, ± 8g - - 0 -40°C 85°C -